Einführung in den PLC Designer V4

Der PLC Designer V4 basiert auf  einem neueren CODESYS SDK 3.5, das viele neue Funktionen, neue Compiler und Fehlerkorrekturen gegenüber der Vorgängerversion PLC Designer V3.28 enthält.

Zwei Änderungen sind wichtig für Anwender, die zuvor den PLC Designer V3.28 verwendet haben:

Für Anwender, die Projekte in der Version V4 des PLC Designers verwenden und erweitern wollen, die mit Versionen des PLC Designers <= V3.28 erstellt wurden, müssen das Projekt nach dem Laden in Version V4 des PLC Designers anpassen.

Der mit Version V4 des PLC Designers erstellte Code ist nicht kompatibel zur Vorgängerversion V3.28. Es ist nicht möglich, das Projekt einfach zu laden und sich ohne Änderungen an der Steuerung einzuloggen.

Für Anwender von Serienmaschinen wird dringend empfohlen, stattdessen die Vorgängerversion des PLC Designers V3.28 zu verwenden.